Cómo solucionar el no poder acceder al Hardware Configuration en una pantalla HMIST6
En runtime, pulsando las esquinas opuestas se debería poder acceder al menú de configuración, tal y como se indica en el siguiente apartado About Hardware Configuration del manual.
Pero, en ese apartado también viene indicado que si por programa se ha deshabilitado el poder acceder a la Hardware Configuration, no será posible acceder:
"In the screen editing software, if [Display Hardware Configuration] is disabled you cannot use touch gestures to display the Hardware Configuration screen. To be able to display Hardware Configuration while in this state, draw a Hardware Configuration object on a screen or content. Without the ability to display the Hardware Configuration screen, you may not be able to run Ethernet transfer.
(To run Ethernet transfer, operations are required on both the screen editing software and Hardware Configuration screen.)"
Por lo tanto, si no podemos acceder al menú de Hardware Configuration durante el Runtime cuando pulsamos en las esquinas de la HMI, hay que revisar si en el proyecto cargado a la pantalla tenía esa opción deshabilitada (Display Hardware Configuration) en el proyecto o no, tal y como se puede ver en la siguiente imagen:
En el caso de que esté deshabilitada, habría que volver a cargar un proyecto a la pantalla habilitando la opción.
Para cargar el proyecto, si no es posible hacerlo mediante Ethernet o puerto USB, es posible realizar la carga mediante el "Recovery Mode". En la siguiente FAQ se explica cómo realizarlo:
¿Qué podemos hacer si una pantalla HMIST6 no arranca y se queda en la barra de progreso?
https://www.se.com/es/es/faqs/FAQ000179306/
Publicado para: Schneider Electric España