Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
		
¿Cómo podemos ayudarle hoy?
¿Cómo puedo agregar un archivo GSD de Profibus a la biblioteca Unity Pro de DTM genéricos?
El TCSEGPA23F14F (PRM) es un módulo independiente diseñado para proporcionar capacidad de maestro Profibus DPV0 y DPV1 a las gamas de controladores programables M340, M580, Premium y Quantum. La configuración del esclavo Profibus se basa en GSD, que es un archivo de base de datos con la información del dispositivo y la configuración de E/S.
El PRM Master DTM y el PRM Gateway DTM incluyen una interfaz para convertir cualquier archivo GSD en un DTM genérico para integrarse en el catálogo DTM y usarse para configurar un esclavo Profibus para el PRM.
  1. En la barra de menús del Control Expert/Unity Pro, seleccione Herramientas -> Navegador DTM
  2. En el navegador DTM, seleccione la instancia PRM_Master o la instancia PRM_Gateway según corresponda
  3. Haga clic con el botón derecho (menú contextual DTM) y seleccione el menú Dispositivo -> Agregar GSD en la biblioteca.
ADD GSD
  1. Haga clic en Siguiente, seleccione la ubicación del archivo GSD del esclavo Profibus que desea agregar y avance hasta que se abra una página con la opción de finalizar.
  2. El catálogo de hardware de Unity Pro debe actualizarse para poder usar nuevos dispositivos con su proyecto del Control Expert / Unity Pro.