¿Qué es un relé electromecánico? ¿Cómo seleccionar un relé electromecánico?
¿Qué es un relé electromecánico?
Un relé electromecánico es un dispositivo que actúa como un interruptor controlado eléctricamente. Utiliza un electroimán para abrir o cerrar contactos eléctricos, permitiendo o interrumpiendo el flujo de corriente en un circuito. Los relés electromecánicos se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde sistemas de control industrial hasta equipos de telecomunicaciones y automóviles.
El relé electromecánico se compone de:
- Bobina: Genera un campo magnético cuando se aplica corriente.
- Núcleo: Parte fija que concentra el campo magnético.
- Armadura: Parte móvil que se desplaza al ser atraída por el núcleo.
- Contactos: Elementos que abren o cierran el circuito eléctrico.
Cuando se aplica corriente a la bobina, se genera un campo magnético que atrae la armadura. Esto provoca que los contactos cambien de estado (de abierto a cerrado o viceversa), permitiendo o interrumpiendo el flujo de corriente en el circuito de potencia.
¿Cómo seleccionar un relé electromecánico?
Para seleccionar un relé electromecánico, es importante considerar algunos factores clave:
-
Corriente nominal por los contactos: La corriente nominal de los contactos indica la corriente máxima que los contactos del relé pueden manejar de manera segura (que puede abrir y cerrar). Es crucial asegurarse de que esta corriente nominal sea igual o mayor que la corriente de carga que deseas controlar. Por ejemplo, si el relé se utilizará para controlar un motor que consume 10A, los contactos del relé deben tener una corriente nominal de al menos 10A
- Voltage nominal del circuito/bobina de los contactos: El voltaje nominal del circuito de los contactos es la tensión máxima que los contactos pueden soportar. Es importante considerar si el circuito es de corriente alterna (AC) o corriente continua (DC), ya que los relés pueden tener diferentes capacidades para cada tipo de corriente. Por ejemplo, un relé diseñado para 240V AC puede no ser adecuado para 240V DC debido a las diferencias en el comportamiento de los arcos eléctricos
-
Voltage nominal del circuito/bobina de control: El voltaje de control es la tensión que se aplica a la bobina del relé para activar o desactivar los contactos. Este voltaje debe coincidir con el voltaje del sistema de control. Por ejemplo, si tu sistema de control opera a 24V DC, necesitas un relé cuya bobina de control funcione a 24V DC
- Número de contactos y tipo (NO/NC): Los relés pueden tener diferentes configuraciones de contactos, como normalmente abiertos (NO) o normalmente cerrados (NC). Los contactos NO están abiertos cuando el relé no está energizado y se cierran cuando el relé se energiza. Los contactos NC están cerrados cuando el relé no está energizado y se abren cuando el relé se energiza. Además, algunos relés pueden tener múltiples contactos, lo que permite controlar varios circuitos simultáneamente.
- Tamaño: El tamaño del relé es otro factor importante, especialmente si tienes restricciones de espacio en tu aplicación. Los relés electromecánicos pueden variar en tamaño desde pequeños dispositivos montados en placas de circuito impreso (PCB) hasta relés más grandes utilizados en aplicaciones industriales. Asegúrate de que el relé que elijas se ajuste físicamente en el espacio disponible.
La gama de relés electromecánicos disponibles dentro del portafolio de Schneider Electric básicamente de categorizan en función de la corriente nominal que va a circular por los contactos, el número de contactos (y el tipo), la tensión de control de la bobina de control, y la tensión que soportan los contactos. Veámoslo con un ejemplo:
Para este ejemplo los relés electromecánicos de la gama RXG permiten
- Corriente nominal por los contactos: 10A (para 1 contacto NO/NC) y 5A (para 2 contactos NO/NC)
- Voltage nominal del circuito/bobina de los contactos: hasta 230V AC/DC
- Voltage nominal del circuito/bobina de control: de 24 a 230V AC o de 6 a 110V DC.
- Número de contactos y tipo (NO/NC): 1 contacto NO/NC o 2 contactos NO/NC
- RXG:
Corriente y número de contactos: 10A 1 contacto NONC / 5A 2 contactos NONC.
Tensión de la bobina de control: 24...230VAC / 6...110VDC
Tensión que soportan los contactos: hasta 250V AC/DC
- RSL:
Corriente y número de contactos: 6A 1 contacto NONC
Tensión de la bobina de control: 12...60VDC
Tensión que soportan los contactos: hasta 400V AC, hasta 300V DC.
- RSB:
Corriente y número de contactos: 16A 1 contacto NONC / 12A 1 contacto NONC / 8A 2 contacto NONC /
Tensión de la bobina de control: 24...240V AC/6...110V DC
Tensión que soportan los contactos: hasta 400V AC, hasta 300V DC.
- RXM:
- RPM
- RUM
Dependiendo del relé seleccionado, hay que añadir el socket/zócalo donde se incrusta el relé.
Nota: ¿Qué es un contacto NONC?
Es un tipo de contacto utilizado en la construcción de interruptores eléctricos y relés. A este tipo de contacto en español, le llamamos NANC (Contacto Normalmente Abierto Normalmente cerrado) en inglés (Normal Open Normal Close):
Este tipo de contacto tiene un polo (terminal común) que se puede conectar a uno de dos terminales secundarios (llamados normalmente abiertos y normalmente cerrados). Cuando el polo está en una posición, está conectado a uno de los dos terminales secundarios, pero cuando se cambia la posición del polo, se desconecta del terminal anterior y se conecta al otro.