El Panel Server permite utilizar sus dos puertos Ethernet (ETH1 y ETH2) de forma independiente, siempre que se configure el modo Ethernet en "Separado". Esta funcionalidad es especialmente útil cuando se desea aislar la red de supervisión (por ejemplo, SCADA o BMS) de la red de dispositivos (como medidores o analizadores de energía).
Para poder activar el modo separado en el webserver de PAS navegar a Configuración > Comunicación de la red > Ethernet
Una arquitectura de ejemplo:
ETH1 se conecta a la red de supervisión:
ETH2 se conecta a la red de dispositivos donde se encuentran equipos como los PM5340 con IP 192.168.20.31.
Configuración de PM5340:
Esta separación permite una mayor seguridad y control del tráfico de red. Es importante configurar correctamente las direcciones IP y asegurarse de que no haya conflictos de subred entre los dos puertos.
Publicado para: Schneider Electric España