Una instalación de suelo radiante puede estar controlada por Wiser con diferentes arquitecturas dependiendo de las necesidades de la instalación:
· Opción 1: Termostatos cableados únicamente
El termostato cableado CFMT02ZB tiene el puerto H/C por detrás, si no se hace llegar tensión a ese puerto, por defecto el termostato funcionará en modo calefacción, si se le hace llegar tensión el termostato funciona en modo frío.
En este tipo de instalación será necesario hacer llegar tensión a todos los puertos H/C de todos los termostatos para cambiar de calefacción a refrigeración.
- Opción 2: Termostatos cableados con relé de caldera
El termostato cableado CFMT02ZB tiene el puerto H/C por detrás, si no se hace llegar tensión a ese puerto, por defecto el termostato funcionará en modo calefacción, si se le hace llegar tensión el termostato funciona en modo frío.
En este tipo de instalación será necesario hacer llegar tensión a todos los puertos H/C de todos los termostatos para cambiar de calefacción a refrigeración.
- Opción 3: Termostatos cableados o inalámbricos con controlador de suelo radiante
En este caso el controlador de suelo radiante tiene los contactos C2 y C1, haciéndole llegar tensión 230 V AC a estos puertos (C2 fase, C1 neutro), el controlador de suelo radiante cambia de calefacción a refrigeración y por consecuente los termostatos vinculados a la aplicación que trabajan conjuntamente con el controlador de suelo radiante, cambiar de modo de calefacción a refrigeración por software.