Hae usein kysyttyjä kysymyksiä
Is it possible to FTP files out of a M340 PLC with SD card and data storage via the USB port?
Yes you can FTP files out of the M340 PLCs via USB. The USB port is Ethernet like with a IP address of 90.0.0.1.
Julkaistu:Schneider Electric Suomi
Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja: