The class is selected as a function of the normal motor starting time.
>> Class 5: starting time less than 5 s.
>> Class 10: starting time less than 10 s.
>> Class 20: starting time less than 20 s.
For a given class, it is necessary to check that all motor-feeder components are sized to carry the 7.2 Ir starting current without excessive temperature rise during the time corresponding to the class.
So in conclusion, the time delay maximum you can achieve in NSX for motor protection is 7.2 X In.
Julkaistu: Schneider Electric Suomi


Tarvitsetko apua?
Aloita tästä.
Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).
Ota yhteyttä myyntiin
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.