What is the standard overload range for form H30 on an 8536 type S starter?
Issue:
SSOLR code for 8536 type S Starter
Product Line:
NEMA Type S starters
Environment:
Type S Full Voltage Contactors and Starters
Resolutions:
The standard overload range will depend on the starter size. Note the range can be changed. Check the Digest for details on modifying the form.
SSOLR code for 8536 type S Starter
Product Line:
NEMA Type S starters
Environment:
Type S Full Voltage Contactors and Starters
Resolutions:
The standard overload range will depend on the starter size. Note the range can be changed. Check the Digest for details on modifying the form.
| Size | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (SSOLR comes standard) |
| Amp Range | 3-9 | 6-18 | 9-27 | 15-45 | 30-90 | 45-135 | 90-270 | 180-540 | 270-810 |
Julkaistu: Schneider Electric Suomi






Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.