Hae usein kysyttyjä kysymyksiä
How long can be unshielded cables with IEC60034-25 motorsif ATV630/930 is used?
If the motor fullfil IEC60034-25, unshielded motor cables can be up to 150m without additional filter.
Julkaistu:Schneider Electric Suomi
Lue lisää