Hae usein kysyttyjä kysymyksiä
Mitä tarkoittaa OC1 virhe Altivar 21 taajuusmuuttajassa?
OC1 tarkoittaa kiihdytyksen aikaista ylivirtaa. Tämä virhe ilmestyy silloin, kun moottori ottaa liikaa virtaa kiihdytyksen aikana.
Todennäköisimmät pääsyyt virheelle:
1. Kiihdytysaika ACC on liian lyhyt
2. Parametri Pt (Motor Control Mode = moottorin ohjaustapa) on väärä
3. Pyörivää moottoria yritetään käynnistää rampilla 0Hz
4. Erikoismoottori, jonka impedanssi on pieni
6. Maasulkuvika on mahdollinen
Korjaustoimenpiteitä:
1. Pidennä kiihdytysaikaa ACC
2. Tarkista Pt (Motor Control Mode = moottorin ohjaustapa) parametri.
3. Laita vauhtikäynnistys päälle, F301=1. Säädä kytkentätaajuutta F302
4. Säädä kytkentätaajuutta F300
5. Aseta parametri F316 ( kytkentätaajuuden kontrollitila) arvoksi 1 ta 3 (kantotaajuus pienenee automaattisesti).
6. Tarkista moottoripuolen kytkennät. Tarkista eristysvastusmittarilla moottorin ja kaapeleiden kunto. Kytke moottorikaapelit irti taajuusmuuttajasta toimenpiteen ajaksi.