The module card is the same if you use Historical TIC or Standard TIC.
The reference of the accessory card to be used is EVA1MTH (TIC interface) and Installation guide GEX2219201.
The configuration is done using eSetup,(see below).



The reference of the accessory card to be used is EVA1MTH (TIC interface) and Installation guide GEX2219201.
The configuration is done using eSetup,(see below).
Julkaistu: Schneider Electric Suomi


Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.