Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Alan edelläkävijä Atlantasta

INAP
Edge Computing -ratkaisut auttavat kansainvälistä ITAP-palvelinhotellia vastaamaan asiakkaidensa latenssi- ja ketteryysvaatimuksiin ja ylittämään ne.

Älykkäämmät rakennukset ja esineiden internet

Lue, miten esineiden internet voi parantaa toimintaa ja pienentää nykyisten älykkäästi verkotettujen kiinteistöjen kustannuksia.
Lataa White Paper avautuu uudessa ikkunassa

Tutustu EcoStruxure-ratkaisuun

Lue, miten sinunkin yrityksesi voi saavuttaa menestyksen EcoStruxuren avulla: Innovaatioita kaikilla tasoilla.
Löydä lisää

Haaste

• INAP:n asiakkaat etsivät Edge Computing -ratkaisuja latenssin pienentämiseen, skaalattavaa käytettävyyttä sekä tapoja tehostaa toimintoja nopeasti ja luoda oma datakeskusinfrastruktuuri. 

• INAP:n odotetaan usein luovan ja toteuttavan nämä ratkaisut vain 8-10 viikon kuluessa. Tämän vuoksi se ryhtyi etsimään kumppania, joka pystyisi toimittamaan huippuluokan tuotteita, takaamaan ratkaisujen luotettavan toiminnan sekä tarjoamaan tuki- ja asiantuntijapalveluita tuotteiden koko elinkaaren ajan.

Ratkaisu

Tehokkuutta ja luotettavuutta: EcoStruxure
   Sovellukset, analytiikka ja palvelut: Ylläpitopalvelut
   Rajapintojen hallinta: Kiinteistönhallintaohjelmisto
   Verkkoon kytkettävät tuotteet: Symmetra MV UPS (1,4 MW:n suojaus), Square D® -keskijännitekytkinlaitteisto, pystysuuntaiset poistokanavien telineet, kehikkoon asennettavat virranjakeluyksiköt, Uniflair™ DX (Direct Expansion) ja CW (Chilled Water) -jäähdytysjärjestelmät

• Schneider Electricin ratkaisut tarjoavat modulaarisen infrastruktuurin, joka on olennaisen tärkeä INAP:n rajapintojen tietojenkäsittelystrategian kannalta.

• Modulaarinen infrastruktuuri, jonka avulla voidaan kasvattaa omia datakeskuksia missä tahansa asiakkaiden tarpeiden mukaan ja joka mahdollistaa juuri asiakkaiden tarvitseman kapasiteetin toimittamisen nopeasti.

Tulokset

• INAP löysi tarvitsemansa Schneider Electricin™ kattavista ratkaisuista. Modular Symmetra™ -UPS-järjestelmät tarjoavat turvaa ja nopean skaalattavuuden.
• Näiden ratkaisujen avulla INAP:n asiakkaat voivat olla varmoja siitä, että heillä on paras mahdollinen käyttökokemus, oli kyse sitten viiveettömästä verkkopelikokemuksesta tai digitaalisen mainonnan nopeasta toimituksesta.
• Aina kun asiakas haluaa lisätä kapasiteettiaan tai kysyntäänsä, INAP on valmis vastaamaan asiakkaan erityistarpeisiin.

Lue pienyritysratkaisuistamme

Ohjelmistot & palvelut

Tutustu datakeskusten innovaatioihin: pilvessä ja reunalla

Tarvitsetko apua?

Aloita tästä.

Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

 avautuu uudessa ikkunassa

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

 avautuu uudessa ikkunassa

Ota yhteyttä myyntiin

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.