Sähkölaitoksia odottaa lähitulevaisuudessa monenlaiset haasteet: kasvava paine säädösten ja asiakkaiden taholta parantaa luotettavuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä, hajautetun uusiutuvan tuotannon ja energian varastoinnin käyttöönotto, sään ääri-ilmiöiden ja verkon katkojen lisääntyminen sekä henkilöstön ja infrastruktuurin vääjäämätön ikääntyminen.
EcoStruxure™ ADMS on alan vertailukohta. Sitä käyttää 75 sähköyhtiötä, jotka palvelevat 70 miljoonaa loppuasiakasta ympäri maailman. Alan johtava analytiikkapalvelujen tarjoaja on antanut ratkaisulle tunnustusta usean vuoden ajan muun muassa ylivertaisen sähkökatkoksista palautumisen, optimoidun verkon toiminnan ja hajautettujen energiaresurssien hallinnan ansiosta.