Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Man inspecting metal coils, mineral processing

    ÄLYKÄS NOSTURIN OHJAUS

    Alumiinirullat varastossa, teollinen tuotanto, mineraalien käsittely

    Nosturin toiminnot haltuun

    Jokaista teräskelaa on pystyttävä seuraamaan koko tuotantoprosessin ajan. Koska jokainen kela on erityislaatuinen eikä yksikään muistuta täysin toista, kelojen ja niiden valmistusmateriaalien älykäs seuraaminen on erittäin tärkeää.
    • Ratkaisut

      Älykäs nosturin ohjaus:
      • Seuranta ja varastonhallinta
      • Nopea ja tehokas nosturin käyttö (heilahdukset/kääntyminen hallintaan)
      • Materiaalin jäljitettävyys ja varaston läpinäkyvyys
    • Arvolupaus

      Yhdessä varastonhallinnan ja kohdistusohjelmiston kanssa tämä edistyksellinen nosturin ohjausratkaisu seuraa kunkin teräsyksikön paikkaa ja sijaintia, joten tuotteet ovat täysin jäljitettävissä.

    Edut

    • Insinöörit terässulattamon valvomossa, teollisuusautomaatio, turvatuotteet
       
      • Parempi tuottavuus
      • Tarkka kelojen seuranta ja kohdistus
      • Vähemmän rasitusta laitteelle
    • Terästeollisuuden työntekijä työskentelee avonaisen, sähkötoimisen sulatusuunin parissa teollisessa sulattamossa, teollisuusautomaatio, mineraalien käsittely
       
      • Paras mahdollinen järjestelmän luotettavuus ja käytettävyys
      • Parempi turvallisuus
    • Sulan teräksen kaato masuunista, mineraalien käsittely, tuotannon toteutusjärjestelmä
       
      • Pienemmät käyttö-, ylläpito- ja korjauskustannukset
      • Pidempi laitteiden käyttöikä
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.