1. Mikä on etähallintajärjestelmä?
Etähallinta- ja valvontajärjestelmät mahdollistavat resurssien yhtenäisen ja luotettavan valvonnan ja tärkeiden suorituskykymittareiden keräämisen. Prosessien ja laitosten valvojat ja muu henkilöstö saavat reaaliaikaisia suorituskykytilastoja järjestelmän tilasta, prosesseista ja toiminnasta sekä reaaliaikaisia varoituksia, kun suorituskyky siirtyy määritettyjen rajojen ulkopuolelle.
Teollisuusautomaation etähallinta- ja valvontaratkaisut auttavat yrityksiä pienentämään kokonaiskustannuksia vähentämällä käyttökatkoja, parantamalla tuottavuutta ja yksinkertaistamalla kunnossapitoa. Schneider Electric tarjoaa älykkäitä, tehokkaita, skaalautuvia ja kestäviä infrastruktuurin etähallintaratkaisuja sekä kattavia ja saumattomia koko yrityksen kattavia ratkaisuja, jotka vaikuttavat myönteisesti kokonaiskustannusten hallintaan ja parantavat tehokkuutta, turvallisuutta ja säädöstenmukaisuutta.
2. Mikä on RMM?
Etävalvonnan hallintaratkaisu (RMM), jota kutsutaan usein verkon hallintaratkaisuksi, voi auttaa hallittuja IT-palveluntarjoajia (MSP) ottamaan käyttöön etävalvontaratkaisun asiakkaan päätepisteille, verkoille ja tietojenkäsittelylaitteille. RMM-teknologioiden kehittämisen myötä IT-palveluntarjoajat ovat siirtyneet hallittujen palveluntarjoajien tai järjestelmäintegraattoreiden puoleen valvomalla ja ohjaamalla aktiivisesti järjestelmiä tai toteuttamalla etäautomaatioratkaisuja prosesseille sekä tunnistamalla ja korjaamalla vikoja. RMM-ratkaisujen integrointi mahdollistaa suuremmat ja luotettavammat tulovirrat sekä paremman näkemyksen liiketoiminnan tehokkuudesta.
3. Mitä on esineiden internetin ja resurssien valvonta?
IoT-resurssien valvonta mahdollistaa tuottavuuden lisäämisen useilla eri aloilla, olipa kyse ajoneuvokaluston valvonnasta, konttien tunnistamisesta, varastettujen tai puuttuvien tuotteiden jäljittämisestä tai ympäristömuutosten havaitsemisesta. Esineiden internetin ja resurssien valvontaratkaisut tarjoavat reaaliaikaisia tietoa ja mahdollistavat henkilöstötarpeen vähenemisen, resurssien optimoinnin, kustannusten seurannan, tehokkaamman valvonnan sekä kunnossapidon ja turvallisuuden parantamisen. Schneider Electricin resurssien etävalvontaratkaisut mahdollistavat etätoimintojen ja -resurssien tehokkaan hallinnan niiden koko elinkaaren ajan ja varmistavat samalla sijoitukselle parhaan mahdollisen tuoton.