Pakkauskoneiden tulevaisuus
Tee muutos EcoStruxure™-ratkaisun avulla
Katso, miten voit nopeuttaa suunnittelua virtuaalisen simuloinnin ja digitaalisten suunnittelutyökalujen avulla.
Älykkäät pakkauskoneet
Tuemme sinua siirtymisessä tehokkaiden ja vastuullisten pakkauskoneiden käyttöön kehittyneen automaation, tekoälypohjaisen digitalisaation, robotiikan ja digitaalisen replikoinnin avulla.
EcoStruxure-ratkaisut pakkauskoneille
EcoStruxure-ratkaisut
Älykkäät suunnitteluratkaisut
Digitaalinen replikointi- ja liitosteknologia parantavat pakkauskoneiden suunnittelun tehokkuutta. Automatisoidut suunnittelu- ja simulointiominaisuutemme voivat lyhentää suunnitteluvaihetta jopa 30 %, mikä vähentää kustannuksia ja ajoitukseen liittyviä ongelmia.
Koneiden ohjelmistot, palvelut ja tuotteet
Asiakkaidemme tarinat
Uusimmat tiedot ja lisätiedot
Ohjelma
Siirry mySchneideriin
Erotu kilpailijoista ja kasvata liiketoimintaasi. Saat käyttöösi uusimmat digitaaliset tuotetyökalut, resurssit, yrityspalvelut, koulutustilaisuudet, ohjelmat ja paljon muuta.
Ohjelma
Liity Schneider Electric Exchange -yhteisöön
Keskustele Schneider Electric Exchange -yhteisöön kuuluvien pakkaus- ja CPG-ammattilaisten kanssa.
Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.
Miten elintarviketeollisuuden ja pakkauskoneteollisuuden digitalisaatio ja automaatio voivat nopeuttaa siirtymistä kestävään tulevaisuuteen?
Schneider Electric auttaa parantamaan pakkausteollisuuden innovatiivisuutta ja kestävyyttä älykkäiden, turvallisten ja tehokkaiden elintarviketeollisuuden pakkauskoneiden avulla, jotka parantavat tuottavuutta, joustavuutta ja turvallisuutta koko elinkaaren ajan.
IoT:n ja data-analytiikan teollisuusalan teknologiajohtajana lupaamme tarjota pakkauskoneille ennennäkemätöntä joustavuutta ja automaatiota automatisoitujen suunnittelu- ja simulointiominaisuuksien avulla, jotka parantavat tehokkuutta ja kustannuksia sekä pienentävät hiilijalanjälkeä.
Esineiden Internetiä hyödyntävä EcoStruxure Machine -järjestelmämme auttaa alkuperäisiä laitevalmistajia, laiteintegraattoreita ja valmistajia vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin käyttämällä pilvipohjaisia teknologioita ja digitaalisia palveluita tuotteiden yhdistettävyyden ja rajapintojen hallinnan parantamiseen.
Koneiden rakentajat, jotka haluavat suunnitella pakkauskoneita erilaisiin käyttötarkoituksiin, luottavat Schneider Electricin testattuihin, validoituihin ja dokumentoituihin arkkitehtuureihin tarjotakseen asiakkailleen älykkäämpiä pakkauskoneita paremmalla hallinnalla ja optimoinnilla, toiminnan kannattavuudella ja turvallisuudella.
Uuden seuraavan sukupolven kuljetusjärjestelmämme Lexium™ MC12 yhdessä digitaalisen kaksosteknologian kanssa auttaa käyttämään virtuaalisia simulointi- ja digitaalisia suunnittelutyökaluja asiakastoimitusten nopeuttamiseksi.
Tutustu, miten voit yksinkertaistaa suunnitteluprosessia hyödyntämällä arkkitehtuuria ja suunnittelutietoja, joustavia ja skaalautuvia koneiden ohjausalustoja sekä räätälöintiä ja palveluita yksinkertaisiin ja monimutkaisiin pakkauskoneisiin ja robotteihin.
Skaalautuvat ratkaisumme yksinkertaistavat koneen käyttöönottoa verkon visualisoinnin ja mobiililaitteiden tuen avulla mahdollistaen älykkäät ja tehokkaat pakkauskoneet, joiden tuotantomäärä on suurempi ja jalanjälki pienempi.
Digitalisoitujen ja ennakoivien huoltopalvelujemme avulla laitevalmistajat voivat tukea asiakkaitaan pilvipohjaisilla ohjelmistotyökaluilla ja lisätyn todellisuuden sovelluksilla, jotta käyttökatkokset voidaan välttää nopeammalla huollolla ja ratkaisulla.
Autamme laitevalmistajia selviytymään kriittisistä kestävyyshaasteista tarjoamalla mahdollisuuden kehittää elintarviketeollisuuden ja teollisuuden pakkauskoneiden automaatioratkaisuarkkitehtuuria erinomaisella koneiden ohjaussuunnittelulla, lyhyemmällä markkinoilletuontiajalla ja digitalisoidulla myyntituella.