Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Älykkäät pumppujärjestelmäratkaisut

Pumppuautomaatiojärjestelmät

Katso, miten EcoStruxure™ Machine -ratkaisu voi auttaa pienentämään energiankulutusta 20 % ja vähentämään pumppujen käyttökatkoja 25 %.

Energiatehokkaat pumppujärjestelmät 

Tuemme laitevalmistajia automaatiolla ja digitaalisilla ratkaisuilla, jotka mahdollistavat luotettavat ja vastuulliset pumppujärjestelmät teollisuuden infrastruktuuriin ja rakennuksiin.

Tutustu pumppujärjestelmäsovelluksiin tarkoitettuihin EcoStruxure-ratkaisuihin

Tutustu pumppujärjestelmien ohjelmistoihin, palveluihin ja tuotteisiin

Tulevaisuuden vaatimuksia vastaavat pumppujärjestelmäratkaisut

Pumppujärjestelmäratkaisumme ovat palveluja, jotka on kehitetty tarjoamaan ekotehokkuutta, joustavuutta ja kustannustehokkuutta kaikkiin pumppulaitesovelluksiin. Teollisuuden, infrastruktuurin ja kiinteistöjen käyttöön suunnitellut yhdistetyt teknologiat sisältävät pumppujärjestelmien etävalvonnan, suorituskyvyn optimoinnin ja ennakoivan huollon. Pumppujen ohjausjärjestelmät mahdollistavat älykkäiden ja mukautettujen ratkaisujen toimittamisen, mikä parantaa liiketoiminnan kannattavuutta.

Tarvitsetko apua?

  • Aloita tästä.

    Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

  • Ota yhteyttä asiakaspalveluun

    Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.

  • Löydä lähin jälleenmyyjä

    Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

  • Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä

    Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).

  • Ota yhteyttä myyntiin

    Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Haluaisin saada uutisia ja kaupallista tietoa Schneider Electriciltä ja sen tytäryhtiöiltä sähköisten viestintävälineiden, kuten sähköpostin, kautta. Hyväksyn näiden sähköpostiviestien avaamista ja napsauttamista koskevien tietojen keräämisen (kuvien näkymättömien pikselien avulla) viestinnän tehokkuuden mittaus- ja parantamistarkoituksissa. Lisätietoja tietosuojakäytännöstämme.

  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia