Pandemian lisäksi ilmastonmuutos on edelleen kuuma puheenaihe kaikkialla maailmassa. Koska LVIJ-ohjausjärjestelmät muodostavat suuren osan rakennuksen energiankulutuksesta, on erittäin tärkeää laatia kestäviä strategioita, jotka auttavat vähentämään lämmityksen ja jäähdytyksen energiankulutusta ja kasvihuonepäästöjä. Autamme LVIJ-alaa ja laitevalmistajia hyödyntämään esimerkiksi esineiden internetiä (IoT), automatisoituja ohjausjärjestelmiä ja etäohjausta, joiden avulla LVIJ-laitteet ja liiketoiminta voivat olla älykkäämpiä, tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä.
Tutustu LVIJ-ohjausjärjestelmien EcoStruxure-ratkaisuihin
Katso, miten asiakkaamme suhtautuvat tulevaisuuteen
Tutustu LVIJ-laitteiden ohjelmistoihin, palveluihin ja tuotteisiin
Siirry mySchneideriin
Saat käyttöösi uusimmat digitaaliset työkalut, resurssit, yrityspalvelut, koulutustilaisuudet ja ohjelmat, joiden avulla voit kasvattaa ja erilaistaa liiketoimintaasi markkinoilla.
Jaa ideasi
Haluatko jatkaa keskustelua LVIJ-ammattilaisten kanssa? Haluatko parantaa osaamistasi LVIJ -ympäristössä?