{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Comment mettre à jour l'operating System (OS) de l'automate TSX37 ?

La mise à jour de l'OS est réalisée à l'aide de l'outil logiciel OS-LOADER PL7.
Cet outil se trouve dans le même groupe de programme Windows que PL7 (généralement Modicon Télémecanique).

OS-LOADER PL7 permet la mise à jour du système d’exploitation contenu dans les automates Micro et Premium par téléchargement, via la prise terminal.

La démarche est la suivante :

  • lire attentivement le manuel des modes opératoires chapitre 20 OS Loader (voir pièce jointe),
  • se procurer le fichier binaire contenant l'Operating System (.BIN),
  • se munir du câble de connexion habituel (TSXPCX1031 par exemple),
  • lancer l'outil logiciel OS-LOADER et suivre les instructions indiquées dans le manuel des modes opératoires.

Remarque :
Avant de transférer l'OS dans le TSX37, il faut positionner le micro-interrupteur "Write Protect" (situé dans la trappe pile), sur la position OFF (PRG sera alors affiché sur le Bloc Visu du TSX Micro).
Lorsque le téléchargement sera terminé, positionner à nouveau ce micro-interrupteur sur ON.


Voir en pièces jointes le manuel des modes opératoires ainsi que la version la plus récente (au 25 juin 2013) des OS des différents automates TSX37 :

  • TSX3705 et TSX3708 : utiliser le fichier TSX_370x_V65.bin
  • TSX3710 : utiliser le fichier TSX_371x_V65.bin
  • TSX3721 et TSX3722: utiliser le fichier TSX_372x_V65.bin

Illustration : position du switch dans la trappe pile.
Switch

Schneider Electric France

Pièce(s) jointe(s)
35003083_K01_001_04.pdf [1.91 MB]
TSX37_V65.zip [458.43 KB]
En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: