Le message "PRG" qui apparait sur l'écran de visualisation de l'état des E/S d'un TSX Micro, n'est pas une erreur mais un état de l'automate.
Solution :
Le commutateur de protection en écriture situé dans la trappe d'accès à la pile de sauvegarde est en position d'autorisation d'écriture de l'OS.
C'est à dire que l'API est en mode "Mise à jour de l'opérating système".
Ce n'est pas la position "normale" de ce commutateur.
Remettre le commutateur dans l'autre position, "OS protégé" comme indiqué ci-dessous.
Illustration de l'automate TSX37
Publié pour:Schneider Electric France