Comment établir un lien entre le simulateur de Vijeo Designer et un automate TSX Premium ou TSX Micro en Unitelway?
Pour établir un lien entre le simulateur de Vijeo Designer et un automate TSX Premium ou TSX Micro en Unitelway, il faut un PC équipé de Vijeo Designer raccordé avec un câble de programmation à un TSX Premium ou un TSX Micro (automate en RUN).
Les câbles de programmation à utiliser sont :
-
soit le TSXPCX1031 à connecter sur le port série RS232 du PC,
-
soit le TSXCUSB485 avec son rotacteur en position TER MULTI et un TSXCRJMD25 à connecter sur le port USB du PC.
Dans ce dernier cas, il faut :
-
changer le port de COM et mettre COM1 au niveau du gestionnaire de périphériques de Windows,
-
ensuite, changer au niveau du driver Unitelway la base 1 par 6, puis redémarrer le driver Unitelway,
-
dans Vijeo Designer, lancer "Gestionnaire E/S" puis "Driver Unitelway", choisir "COM1" et "RS232",
-
enfin lancer le simulateur par le menu "Générer > Simulation".
Publié pour: Schneider Electric France