Combien de modules d'extension est-il possible d'ajouter sur un module logique Zelio ?
Les modules Zelio Logic sont destinés à la réalisation de petits équipements d'automatisme. Ils sont utilisés dans les secteurs d'activité de l'industrie et du tertiaire.
Gammes ZELIO
L'offre se décline en 2 gammes :
- les modules logiques compacts du type SR2 qui répondent aux besoins d’automatismes simples et n'acceptent pas d'extensions,
- les modules logiques modulaires du type SR3 qui donnent la possibilité d'intégrer des extensions.
Modules extension de la gamme Zelio SR3
- deux modules extension de communication pour réseau Modbus ou Ethernet, ces modules sont obligatoirement alimentées en 24 VDC par le module Zelio Logic de même tension,
- un module extension d'entrées/sorties analogiques avec 4 E/S, alimentée lui aussi en 24 VDC par le module Zelio Logic de même tension,
- plusieurs extensions d'entrées/sorties TOR avec 6, 10, ou 14 E/S, alimentées par le module Zelio Logic de même tension.
Nombre d'extensions
Il est possible d'avoir au maximum une extension de communication + une extension d'entrées/sorties.
Il faut choisir entre une extension modbus esclave ou ethernet serveur, et analogique ou TOR).
Publié pour: Schneider Electric France