Comment interpréter et réagir à un message NST affiché dès la mise sous tension d'un variateur ATV12, ATV31, ATV312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV600, ATV900, ATV320 et ATV340 ?
L'information NST est ambiguë, elle concerne plusieurs états possibles :
- lorsque le variateur est en phase d'arrêt roue libre lorsque ce type d'arrêt a été choisi et configuré dans le variateur (non développé dans ce dossier),
- lorsqu'un variateur est connecté à un bus ou réseau (CanOpen, Modbus, etc) (non développé dans ce dossier),
- lorsqu'un variateur est piloté via son bornier (LI1, LI2, etc. ) et a subi une mise hors tension intempestive, dans certains cas, il affiche NST dès la remise sous tension.
Ce message survient :
- si la borne LI1 est pontée (strappée) à la borne +24,
- si le paramètre tCt [Type cde 2 fils] du menu I-0 [1.5 ENTREES / SORTIES] est à la valeur trn [Transition],
- si lors de la mise sous tension du variateur, l'entrée LI1 est vue à la polarité +24VDC, avant que le variateur ne soit suffisamment alimenté pour voir d'abord LI1 à zéro , puis LI1 à 24VDC.
Le paramètre tCt [Type cde 2 fils] positionné à la valeur trn [Transition] indique qu'un changement d'état : transition ou front est nécessaire pour enclencher la marche afin d'éviter un redémarrage intempestif après une interruption de l'alimentation. L'affichage de NST informe que le variateur attend une impulsion sur LI1 pour démarrer.
Il s'agit du réglage usine. Si ce paramètre n'est pas modifié et si LI1 est strappé, l'état NST est probable.
Pour faire en sorte que le variateur fonctionne et ne se place pas dans cette position d'attente :
- Vérifier que le produit est en commande 2 fils, le positionner dans cette configuration :
ATV312 : ( ou ATV31) Menu I-O => tCC = 2C,
ATV32 : Menu CONF => FULL => IO => tCC = 2C,
ATV61 - ATV71: Menu 1.5 Entrées / Sorties => Cde 2 fils / 3 fils = Cde 2 fils.
- il suffira alors de positionner le paramètre tCt [Type cde 2 fils] à la valeur LEL [Niveau] (l'état 0 ou 1 est pris en compte pour la marche ou l'arrêt) :
ATV12 : Menu FULL => FUN => I/O => tCt = LEL,
ATV312 : ( ou ATV31) Menu I-O => tCt = LeL,
ATV32 : Menu CONF => FULL => IO => tCt = LEL,
ATV61 - ATV71 : Menu 1.5 Entrées / Sorties => Type Cde 2 fils = Niveau,
ATV600 : Menu 5 Réglages Complets => 5.4 Commande et Référen. => Type 2Fils = SurEtat.
ATV900 : Menu 5 Réglages Complets => 5.4 commande/reference => Commande 2 fils = Sur niveaux
ATV320 : Menu : COnF (Configuration) => FULL =>I_O- (Entrées Sorties) => tCt (Type cde 2 fils) = LEL (niveau)
ATV340 :5 Réglages complets => 5.3 Commande/referen… => commande 2/3 fils => cocher commande 2 fils => Commande 2 fils = cocher Transition
Attention, le produit redémarre à la mise sous tension; vérifier si la sécurité des biens et personnes est prise en compte.
Cas d'un variateur connecté à un bus ou réseau (CanOpen, Modbus, etc )
Dans ce contexte, NST indique que le variateur attend des requêtes de l'automate.
Publié pour: Schneider Electric France