{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Έλεγχος πολλών ρυθμιστών στροφών (Altivar) με ένα ποτενσιομετρο.

Ο έλεγχος πολλών ρυθμιστών στροφών (Altivar) με ένα ποτενσιομετρο είναι εφικτός και θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα παρακάτω.

1. Τα drives θα πρέπει να είναι κοντά μεταξύ τους, για την αποφυγή πτώση τάσης από την αντίσταση του καλωδίου.

2. Η τροφοδοσία του ποτενσιόμετρου (+10V DC) θα γίνει μόνο από ένα inverter.

3. Οι κλέμες AI1 όλων των inverter και  επαφή ελέγχου του ποτενσιόμετρου θα καλωδιωθούν παραλληλα μεταξύ τους.

4. Οι κλέμες COM όλων των inverter και η έξοδος του ποτενσιόμετρου θα καλωδιωθούν παραλληλα μεταξύ τους.

Σημειώνεται πως στα Altivar μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποτενσιόμετρα με μέγιστη ωμική αντίσταση από 2.2kΩ εώς 10kΩ.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ποτενσιόμετρου που προτείνει η εταιρία μας.

https://www.se.com/ww/en/product/SZ1RV1202/potentiometer-2.2-kohm---variable-speed-drive/

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα