{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του πηνίου των slim ρελέ Zelio RSL;

Χαρακτηριστικά πηνίου των slim ρελέ Zelio τύπου RSL
Μέση κατανάλωσηDCW0.17
όριο τάσης απόρριψηςDC>= 0.05 Uc
Χρόνος απόκρισηςενεργοποίησηDCms12 max
απενεργοποίησηDCms5 max
Tάση κυκλώματος ελέγχουV12244860
Κωδικός τάσης του κυκλώματος ελέγχουJDBDEDND
DC παροχήΜέση αντίσταση στους  23 °C ± 10%Ω84833901060020500
Όρια λειτουργίαςMin. V8.416.833.642
Max.V16.833.667.284

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ρελέ Zelio
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ρελέ Zelio