Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.
		
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε σήμερα;
What is the consumption of LC1D50 contactor with 220VDC coil control supply?

Issue
The user wants to know the inrush and hold-in power consumption of the LC1D50 contactor when supplied with 220VDC control voltage.

Product Line
TeSys Deca

Environment
LC1D50 contactors with DC coil control supply (12VDC to 440VDC)

Cause
The user needs this information to properly size the control power supply and ensure compatibility with the application.

Resolution
The LC1D50 contactor with DC coil control supply has the following power consumption values, which are consistent across all DC voltage ranges (from 12VDC to 440VDC):

  • Inrush power: 19 W at 20 °C
  • Hold-in (sealed) power: 7.4 W at 20 °C

These values are specified in the official catalog and datasheet.

The inrush power is the peak consumption during coil energization, while the hold-in power is the steady-state consumption after the contactor is closed.


Schneider Electric Greece

  • Τεκμηρίωση προϊόντος
  • Λήψεις λογισμικού
  • Εργαλείο επιλογής προϊόντος
  • Αντικατάσταση προϊόντος
  • Κέντρο Βοήθειας και Επαφών
  • Εύρεση γραφείων
  • Λήψη προσφοράς
  • Πού θα μας βρείτε
  • Κοινότητα της Schneider Electric
  • Σταδιοδρομίες
  • Εταιρικό προφίλ
  • Αναφορά παραπτώματος
  • Προσβασιμότητα
  • Newsroom
  • Επενδυτές
  • EcoStruxure
  • Εργασία Αναζήτηση
  • Blog
  • Πολιτική απορρήτου
  • Δήλωση για τα Cookies
  • Όροι χρήσης
  • Change your cookie settings