Σειρά
Exiway Smartexit Dicube
Διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα φωτισμού ασφαλείας. Οι ποικίλες δυνατότητες του συστήματος προσφέρουν ασφάλεια σε κάθε κτίριο, εξασφαλίζοντας την ασφαλή έξοδο από αυτό. Exiway Smartexit Dicube • Καθαρός σχεδιασμός • Εύκολη σύνδεση και προγραμματισμός • Χωρίς εργαλεία • Μέγιστη ευκρίνεια σημάνσεων από τα 26 ή 32 μέτρα για μέγιστη ασφάλεια σε μεσαίου ή και μεγάλου μεγέθους κτίρια • Ανταλλακτικές σημάνσεις σύμφωνες με ISO7010 και UNI EN 1838Μέρος του ExiwayΠροβολή προϊόντων Dicube
Το Exiway DiCube System είναι το διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα που προσφέρει εύκολο προγραμματισμό, αυτόματα tests, αλλά και τη διασύνδεση σε μεγάλα κτιριακά συστήματα (EcoStruxure). Το σύστημα DiCube προσφέρει εύκολο και γρήγορο προγραμματισμό για οποιαδήποτε εφαρμογή. Από ένα μικρό γραφείο έως ένα μεγάλο κτίριο. Ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει άμεσα με τη χρήση των πλήκτρων στις μονάδες DiCube.Πληροφορίες μπορεί κάποιος να δει από τα LED πάνω στις μονάδες DiCube.Για πιο πολλές πληροφορίες, ασύρματα μπορούν να σας παρουσιαστούν στο κινητό σας τηλέφωνο (επικοινωνία bluetooth).Μέρος του ExiwayΠροβολή προϊόντων