Μέτρηση WAGES (νερού, αέρα, αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού) και συλλογή δεδομένων ενέργειας
Ο προσδιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας –είτε στο σημείο χρήσης είτε σε επίπεδο τμήματος– είναι το πρώτο κρίσιμο βήμα για τη μείωση του περιβαλλοντικού σας αποτυπώματος από άποψη ενεργειακής έντασης. Όσο πιο κοντά στο σημείο χρήσης είστε τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητά σας να συλλέγετε, να αναλύετε και να ενεργείτε για να εξασφαλίσετε ότι θα βελτιστοποιήσετε πραγματικά τις εγκαταστάσεις της εταιρείας σας, μειώνοντας τελικά το παγκόσμιο ενεργειακό αποτύπωμα της επιχείρησης.


Λευκή βίβλος
Πώς οι σχεδιαστές ηλεκτρικών συστημάτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο IEC 61557-12 για να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος
Μάθετε περισσότερα

eGuide
Τα τελευταία πρότυπα και οι βέλτιστες πρακτικές για την μέτρηση και την παρακολούθηση του ηλεκτρικού συστήματος
Διαβάστε περισσότερα
Ενεργειακή παρακολούθηση σε επίπεδο εγκατάστασης
Με τόσες πολλές διαφορετικές υποδομές να διαχειριστούν από άποψη κατανάλωσης ενέργειας και απόδοσης, οι πελάτες μας από την Αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζονται μια επεκτάσιμη και δυνάμενη να αναπτυχθεί παγκοσμίως στρατηγική παρακολούθησης της ενέργειας σε επίπεδο εγκατάστασης, κρίσιμης για τη διαχείριση της ενεργειακής έντασης.


E-Book
Ηλεκτρική ισχύς που στηρίζεται στο διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) – Πώς η ψηφιοποίηση της διανομής ισχύος ωθεί την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του κτιρίου σε νέα όρια
Δείτε το E-book

Λευκή βίβλος
Ολοκληρωμένος οδηγός για εφαρμογές και πρότυπα σχετικά με τις μετρήσεις ενέργειας
Πρόσβαση στη Λευκή βίβλο

Λευκή βίβλος
Δείτε πώς η ποιότητα της ηλεκτρικής ισχύος και η κατανάλωση ενέργειας συνδέονται στενά με τη συνολική επίδοση του κτιρίου
Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό φυλλάδιο
Η επίδραση της διαχείρισης ισχύος στην επίδοση των κτιρίων και στις ενεργειακές δαπάνες
Μάθετε περισσότερα
Διαχείριση βιωσιμότητας
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ελαχιστοποιήσετε τις αρνητικές επιπτώσεις και να ενισχύσετε τις θετικές επιπτώσεις στον πλανήτη και τους κατοίκους του. Από το απλό επίπεδο εγκαταστάσεων μέχρι την παγκόσμια διαχείριση αυτού του κρίσιμου θέματος.


Ενημερωτικό φυλλάδιο
EcoStruxure™ Resource Advisor – ασφαλής πρόσβαση σε δεδομένα, αναφορές και συνοπτικές παρουσιάσεις για να δώσει ώθηση στα προγράμματα ενέργειας και βιωσιμότητάς σας.
Μάθετε περισσότερα

Λύσεις σε θέματα ενεργειακής απόδοσης
Περίπου τα 2/3 του οικονομικού δυναμικού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης παραμένουν αναξιοποίητα, με ετήσιους λογαριασμούς ενέργειας που υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Για τις εταιρείες της αυτοκινητοβιομηχανίας, το θέμα της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε παγκόσμια κλίμακα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό και δύσκολο σημείο, ενώ ταυτόχρονα αντιπροσωπεύει τεράστιο δυναμικό βελτίωσης και θετικών αλλαγών. Οι λύσεις και οι υπηρεσίες της Schneider Electric στοχεύουν στο να σας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσετε την ενεργειακή ένταση σε όλη την αξιακή αλυσίδα σας.


Μελέτη περίπτωσης
Ηλιακό πάρκο υιοθετεί και υπερβαίνει τους στρατηγικούς στόχους ενεργειακού σχεδίου για αποδοτικότητα
Διαβάστε περισσότερα

eGuide (ηλεκτρονικός οδηγός)
Ειδικοί στο ISO 50001: Καθορισμός νέου προτύπου για ενεργειακή απόδοση
Μάθετε περισσότερα

Παρουσίαση
Πρότυπα και κανονισμοί ενεργειακής απόδοσης για την οικοδόμηση στις ΗΠΑ
Ανακαλύψτε περισσότερα

Αναρτήσεις σε ιστολόγιο
Μάθετε σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, τα νέα ιστολόγια και τα θέματα που αφορούν τη Διαχείριση ενέργειας και την Ενεργειακή απόδοση
Περιήγηση στα ιστολόγια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Όλο και περισσότερο στην αυτοκινητοβιομηχανία, οι πελάτες μας αναπτύσσουν λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους, για να ενισχύσουν τα εξελισσόμενα επιχειρηματικά μοντέλα τους και τις συνολικές τους δραστηριότητες Εξέλιξη της κινητικότητας / Έξυπνη πόλη. Με σημαντική εμπειρία σε αυτόν τον τομέα σε συνδυασμό με λύσεις από όλο το χαρτοφυλάκιο της Schneider Electric, μπορούμε να προσφέρουμε μεγάλη αξία, όχι μόνο σε μεμονωμένα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και στην στρατηγική σας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα.


Αναρτήσεις σε ιστολόγιο
Μάθετε σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, τα νέα ιστολόγια και τα θέματα που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μάθετε περισσότερα

NEO Network
Δίκτυο Νέων Ευκαιριών Ενέργειας (NEO), η ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιταχύνει τις συναλλαγές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καθαρής τεχνολογίας
Ανακαλύψτε το NEO
Λύσεις για μικροδίκτυο και καταναλωτές-παραγωγούς
Η αυτοκινητοβιομηχανία εδώ και πολλά χρόνια αναπτύσσει λύσεις παραγωγής ενέργειας, με ορισμένους παράγοντες να εμπλέκονται πλέον στην ενεργειακή υποδομή των πόλεων, των κοινοτήτων και ακόμη και των κατοικιών. Αυτή είναι μια σημαντική πτυχή των στρατηγικών βιωσιμότητας και των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών των πελατών μας. Οι λύσεις μας αξιοποιούν ισχυρά αναλυτικά στοιχεία για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του μικροδικτύου, όσον αφορά τη βιωσιμότητα, τις ενεργειακές δαπάνες και την παραγωγικότητα.



Ενημερωτικό φυλλάδιο
Λύσεις αποθήκευσης ενέργειας για εφαρμογές τροφοδότησης του δικτύου
Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο

Αναρτήσεις σε ιστολόγιο
Βέλτιστες πρακτικές και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα «έξυπνου» δικτύου.
Ιστορίες επιτυχίας EcoStruxure
Πανεπιστήμιο Ενέργειας
Ενεργειακή εκπαίδευση από οπουδήποτε για αποδοτικότητα παντού.
Έγγραφα και λήψεις
Τεχνική βιβλιοθήκη για να βρείτε φύλλα δεδομένων, προδιαγραφές παραγωγής και πολλά ακόμη.
Εφαρμογή εξυπηρέτησης πελατών
Κατεβάστε την εφαρμογή για κινητά της εταιρείας μας για κινητές συσκευές και λάβετε υποστήριξη εν κινήσει – όπου κι αν βρίσκεστε, οποιαδήποτε στιγμή. Αποκτήστε την σήμερα!