Λόγω της πολυπλοκότητας των σύγχρονων δικτύων, οι εταιρείες ηλεκτρισμού αναζητούν αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης δικτύου. Πρέπει να διασφαλίζουν ένα αποδοτικό και αξιόπιστο δίκτυο, βελτιστοποιώντας παράλληλα τους πόρους και υπερβαίνοντας τα τεχνικά όρια της ενσωμάτωσης των κατανεμημένων πηγών ενέργειας (DER).
Η διατήρηση της τροφοδοσίας 1,5 εκατομμυρίου νοικοκυριών με ηλεκτρική ενέργεια μέσα στις πιο ακραίες καταιγίδες είναι μια τολμηρή ιδέα. Η SA Power Networks βασίζεται στη πλατφόρμα Schneider EcoStruxure™ Grid για την ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ παρακολούθηση και διαχείριση του τεράστιου δικτύου της, βοηθώντας τους κατοίκους της Νότιας Αυστραλίας να παραμένουν ασφαλείς μέσα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης διανομής εξοπλίζει τους παρόχους ενέργειας με κρίσιμες δυνατότητες διαχείρισης δικτύου για τη βελτίωση της ανταπόκρισης σε διακοπές λειτουργίας, τη βελτιστοποίηση της εξελισσόμενης λειτουργίας του δικτύου και τη διαχείριση των επιπτώσεων του DER.
Λύσεις και πλεονεκτήματα
Παρέχοντας μια σαφή εικόνα του δικτύου διανομής σας, τόσο ιστορικά όσο και προβλεπόμενα, το EcoStruxure ADMS διευκολύνει την κοινή επίγνωση καταστάσεων σε όλες τις ομάδες, με αποτέλεσμα την αποτελεσματική και αξιόπιστη διαχείριση των λειτουργιών δικτύου.
> Βελτιωμένη λειτουργική απόδοση και μείωση κόστους
> Βελτιωμένη ασφάλεια και προστασία, μεγαλύτερη αξιοπιστία δικτύου
> Υποστήριξη για την κανονιστική συμμόρφωση και ενοποίηση βάσει προτύπων
> Καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας, μέσω της πρόσβασης στην ίδια παρουσίαση λειτουργίας των πληροφοριών δικτύου
Διαχείριση της ζήτησης σε δράση
Τι προσφέρει το EcoStruxure ADMS όταν η ενεργειακή ζήτηση κορυφώνεται;
Το EcoStruxure ADMS είναι μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης δικτύου, παρέχοντας πιο αξιόπιστη, ασφαλή και αποδοτική διαχείριση ισχύος. Αποκτήστε μεγαλύτερη ορατότητα και βελτιστοποιήστε το δίκτυό σας με την πλήρη προσφορά!
Καθώς οι πάροχοι ενέργειας εξελίσσονται σε λειτουργίες που βασίζονται περισσότερο σε ψηφιακά συστήματα, θα χρειάζονται περισσότερα από τις λύσεις Geographic Information Systems (GIS) που διαθέτουν.
Λύσεις και πλεονεκτήματα
Το EcoStruxure™ ArcFM Solution Suite είναι μια ολοκληρωμένη λύση GIS, η οποία προσφέρει ένα χαρτοκεντρικό και εύκολο τρόπο μοντελοποίησης, σχεδίασης, συντήρησης και διαχείρισης των πληροφοριών εγκατάστασης και χώρας.
Το δίκτυο EcoStruxure ArcFM παρέχει χωρική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για την εύκολη συλλογή, οργάνωση και ανταλλαγή δεδομένων Το EcoStruxure ArcFM Designer βελτιστοποιεί τις διεργασίες μηχανικής από το σχεδιασμό έως την εγκατάσταση Το EcoStruxure ArcFM Response συμβάλλει στη μείωση της διάρκειας των διακοπών λειτουργίας εντοπίζοντάς τις ταχύτερα Το EcoStruxure ArcFM Mobile βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα και την ακρίβεια της επιτόπιας εργασίας
> Συγκέντρωση πληροφοριών περιουσιακών στοιχείων και δικτύου, αυξημένη αξιοπιστία και αποδοτικότητα
> Μειωμένο λειτουργικό κόστος
> Μειωμένος αριθμός ανθρώπινων σφαλμάτων
EcoStruxure™ ArcFM
Εφαρμόστε διαχείριση βάσει δεδομένων για τη ζωτικής σημασίας υποδομή σας αξιοποιώντας στο έπακρο τα υπάρχοντα συστήματά σας με τις κορυφαίες λύσεις Geographic Information Systems (GIS).
Οι αναλύσεις βελτιώνουν τις λειτουργίες έξυπνων δικτύων, επιτρέποντάς σας να λαμβάνετε καλύτερες αποφάσεις βάσει των μοτίβων χρήσης και να επεκτείνετε με ασφάλεια το δίκτυό σας.
Λύσεις και πλεονεκτήματα
Το EcoStruxure™ Smart Metering Advisor επιτρέπει την ομαλή ενοποίηση πολλών, διαφορετικών πηγών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων συστημάτων κεφαλής δικτύου AMI, RTU και IED. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται στο κορυφαίο στον κλάδο σύστημα OSIsoft® PI.
Το EcoStruxure™ Smart Metering Advisor λειτουργεί ως μια ενιαία, ασφαλής πλατφόρμα, μέσω της οποίας μπορούν να εμπλουτισθούν τα δεδομένα του μετρητή και να εφαρμοστούν αναλύσεις.
> Αξιόπιστη συγκέντρωση δεδομένων
> Ομαλή ενοποίηση πολλών διαφορετικών πηγών δεδομένων> Προηγμένα εργαλεία απεικόνισης
> Βελτιωμένη ορατότητα του δικτύου AMI έξυπνων μετρητών σας και του δικτύου διανομής σας> Σχεδίαση με εγκεκριμένα πρότυπα NIST
> Ασφαλής ενοποίηση με το υπάρχον σύστημα SCADA
EcoStruxure™ Smart Metering Advisor
Εξασφαλίστε αποδοτικότητα και βελτιώστε τις διαδικασίες εσόδων μέσω των αξιόπιστων λειτουργιών συνάθροισης και ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης ρεύματος.
Βρείτε προϊόντα και λύσεις
Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ισχύος
Εξασφαλίστε λειτουργία κορυφαίας απόδοσης με ασφάλεια και συνέπεια, χάρη στη φροντίδα των ειδικών μας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασής σας.
Ξεκινώντας από συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα ενέργειας και βιωσιμότητας προκειμένου να βελτιστοποιήσετε τον κύκλο ζωής των πόρων σας, διαθέτουμε υπηρεσίες που καλύπτουν τις επιχειρηματικές σας ανάγκες.