Οι αποκλειστικές αρχιτεκτονικές μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε γρήγορα μια λύση αυτοματισμού, από τον σχεδιασμό και τη μηχανολογία του μηχανήματος μέχρι την εγκατάσταση και την τεκμηρίωση. Μειώστε το χρόνο που απαιτείται για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας με αυτές τις ευέλικτες, λειτουργικά επικυρωμένες, έτοιμες προς χρήση αρχιτεκτονικές.
Λύση
Η αρχιτεκτονική Συστήματα ανύψωσης | Συρματωμένος έλεγχος / TeSys επαφέων εστιάζει σε απλά, τυποποιημένα μηχανήματα ανύψωσης και αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον αυτοματισμό. Δεν απαιτείται εξειδίκευση υψηλού επιπέδου, χάρη στους απλούς ηλεκτρονόμους και επαφείς, οι οποίοι καθιστούν δυνατή την εύκολη εγκατάσταση.
Η αρχιτεκτονική αυτή παρέχει μια εξαιρετικά συμπαγή και απλή εγκατάσταση, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση.
Οφέλη
> Αρχιτεκτονική με απλούς, συμπαγείς, ασύρματα ελεγχόμενους επαφείς.
> Βελτιστοποιημένο κόστος: εξαιρετικά ανταγωνιστική σχέση απόδοσης/κόστους.
> Ενσωματωμένη ασφάλεια: συμμόρφωση με το πρότυπο EN 13849-1, Plc κατ. 1.