Λύσεις για τον κλάδο της ναυτιλίας
Παρουσίαση των λύσεων τεχνολογίας στη ναυτιλία EcoStruxure™
Ανακαλύψτε τις λύσεις μας για τον κλάδο της ναυτιλίας για αποδοτικό ενεργειακό αποτύπωμα των πλοίων, εκτεταμένο κύκλο ζωής των πλοίων και εξοικονόμηση ενέργειας.
Υποστήριξη βιώσιμων λύσεων για τη ναυτιλία
Οι λύσεις μας στον τομέα της τεχνολογίας ναυτιλιακών εφαρμογών αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες παγκόσμιες ανησυχίες για τις εκπομπές των πλοίων, υποστηρίζοντας τον κλάδο στη δημιουργία ασφαλών, αξιόπιστων και αποδοτικών κύκλων ζωής των πλοίων.
Ανακαλύψτε προϊόντα και λύσεις για τη ναυτιλία
Με μια σειρά λύσεων ναυτιλιακής τεχνολογίας, θα χαρούμε να υποστηρίξουμε την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ναυτιλιακής σας επιχείρησης.
Ασφαλής διαχείριση τεχνολογίας στη ναυτιλία
Οι λύσεις ναυτιλιακής τεχνολογίας διασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων και των περιουσιακών στοιχείων με καλύτερη πρόληψη συμβάντων, χαμηλότερο κόστος και μειωμένες εκπομπές, μέσω της εποπτείας των συστημάτων των πλοίων.
Ασφαλής διαχείριση τεχνολογίας στη ναυτιλία
Οι λύσεις τεχνολογίας για ναυτιλιακές εφαρμογές εξασφαλίζουν ασφάλεια, χαμηλότερο κόστος και μειωμένες εκπομπές.
Προσφορές λύσεων χαμηλής τάσης (LV)
Βασιστείτε σε αξιόπιστες λύσεις ναυτιλιακής τεχνολογίας για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης.
Εξερευνήστε τις ιστορίες των πελατών μας και τις γνώσεις μας για τις ναυτιλιακές εφαρμογές
Χρειάζεστε βοήθεια?
Επιλογέας προϊόντος
Βρείτε γρήγορα και εύκολα τα κατάλληλα προϊόντα και εξαρτήματα για τις εφαρμογές σας.
Λήψη προσφοράς
Δηλώστε διαδικτυακά τα ερωτήματά σας και ένας ειδικός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Σημεία πώλησης
Βρείτε εύκολα τον πλησιέστερο διανομέα της Schneider Electric στην τοποθεσία σας.
Κέντρο βοήθειας
Βρείτε πόρους υποστήριξης για όλες τις ανάγκες σας, όλους σε ένα μέρος.
1. Πώς μπορεί να βελτιωθεί ο κλάδος της ναυτιλίας;
Υπάρχουν πολλοί πιθανοί δρόμοι καινοτομιών και εξελίξεων στον ναυτιλιακό κλάδο. Για να αποκτήσουν αποδοτικότητα στις λειτουργίες και να επιτύχουν βιωσιμότητα, ο ναυτιλιακός κλάδος μπορεί να ενσωματώσει αυτοματισμό, τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση και πολλά άλλα.
Οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να υιοθετήσουν διαφορετικά συστήματα διαχείρισης της ναυτιλίας, λύσεις ισχύος για αδιάλειπτη λειτουργία, λογισμικό διαχείρισης ναυτιλιακών εφαρμογών και πανίσχυρες λύσεις για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η υιοθέτηση τέτοιων λύσεων μπορεί να βελτιώσει δραματικά τον ναυτιλιακό κλάδο, διατηρώντας παράλληλα την ηλεκτρική ασφάλεια στη ναυτιλία.
2. Πώς μπορεί η ναυτιλία να είναι βιώσιμη;?
Το καθαρό καύσιμο είναι ένας πόρος της ναυτιλιακής βιομηχανίας που μπορεί να καταστρέψει ή να φτιάξει τον ισολογισμό της. Η απόρριψη του καυσίμου άνθρακα θα αποδειχθεί ότι θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού. Ωστόσο, οι ναυτιλιακές βιομηχανίες μπορούν να καταστούν βιώσιμες υιοθετώντας λύσεις θαλάσσιας τεχνολογίας για τη βελτίωση της αποθήκευσης και της απόδοσης ενέργειας, λειτουργικά μέτρα για την επίτευξη της αποδοτικότητας στις λειτουργίες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.
Επιπλέον, οι διαχειριστές τερματικών σταθμών λιμένων και οι λιμενικές αρχές μπορούν να ενσωματώσουν αποδοτικά τις δυνατότητες ηλεκτροδότησης από την ξηρά, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το κόστος και τους κινδύνους του έργου. Μπορείτε να το κάνετε απρόσκοπτα με το ShoreBoX™, που αποτελεί μια προσχεδιασμένη λύση ισχύος.
Το ShoreBoX™ είναι ένα απλό σύστημα ελέγχου με μεταβλητές ρυθμίσεις που εξασφαλίζει πλήρη ιχνηλασιμότητα ελέγχου και απόδοση του συστήματος, μεγιστοποιώντας παράλληλα τον χρόνο λειτουργίας. Είναι μία από τις πιο ισχυρές και αξιόπιστες διαθέσιμες ηλεκτρικές λύσεις για ναυτιλιακές εφαρμογές.
3. Ποια είναι η σημασία των θαλάσσιων λύσεών μας;?
Η ναυτιλιακή βιομηχανία μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτήν τη νέα εποχή υιοθετώντας ολοκληρωμένες και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις για τη ναυτιλία. Προσφέρουμε μια εκτεταμένη σειρά λύσεων για τον κλάδο της ναυτιλίας, για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως η λειτουργική απόδοση, η βιωσιμότητα, η ασφάλεια και η αξιοπιστία.
Το EcoStruxure for Marine and Shore Power είναι μια ενιαία λύση που παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας στα πλοία και επιταχύνει την εξοικονόμηση ενέργειας και ισχύος. Είναι μια αρχιτεκτονική που προσφέρει λύσεις IoT σε τρία κρίσιμα επίπεδα: Συνδεδεμένα προϊόντα, έλεγχος αιχμής και εφαρμογές, αναλυτικά στοιχεία και υπηρεσίες. Επιπλέον, προσφέρουμε συστήματα διαχείρισης πλοίων, λύσεις ελέγχου συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων πλοίων, ασφαλή ισχύ με μονάδες UPS και λύσεις ShoreBoX™.