Dugi niz godina kopnena zapadna Europa koristila je nominalno mrežno napajanje 220VAC 50Hz. UK je koristio 240VAC 50Hz.
Trenutačno su SVE zapadne europske opskrbe klasificirane kao 230VAC. U stvarnosti ne postoji napajanje od 230 VAC osim ako ga ne napravite lokalno. 230VAC bio je "standard" stvoren tijekom europskog "usklađivanja" kako bi se dobio jedinstveni standard napona u zapadnoj Europi, uključujući UK i Republiku Irsku.
Iako bi idealno bilo imati jedan napon, bilo je previše političkih, financijskih i tehničkih prepreka da se britanski napon smanji na europske razine ili da se europski napon poveća na britanske razine, pa je stvoren novi standard koji pokriva oboje. To je postignuto promjenom tolerancija prethodno postojećih standarda opskrbe. Britanski napon na 240VAC + 6% i - 10% i europski na 220VAC +10% i -6% (čime se stvara preklapanje koje se može kontrolirati), a mi bismo ova dva nazvali kombiniranim 230VAC, unatoč činjenici da nitko nije namjerno generirao na 230VAC!
Ovisno o naponskoj osjetljivosti proizvoda i odstupanju od nominalnog stvarnog isporučenog napona, možda nije preporučljivo koristiti specifičan uređaj od 220VAC u Ujedinjenom Kraljevstvu ili uređaj od 240VAC u kontinentalnoj Europi itd. Na primjer, napajanje od 240VAC može porasti na čak 254,4VAC i još uvijek unutar tolerancije, ali najveći nazivni napon za proizvod od 220VAC je samo 242VAC. Napajanje od 220VAC može pasti čak i do 206,8 unutar tolerancije, ali minimalni nazivni napon za ispravan rad proizvoda od 240VAC je 216VAC. U oba slučaja može raditi savršeno dobro, ali može biti, tehnički, izvan specifikacije opreme s očiglednim implikacijama. Proizvod od 230 VAC mora biti kompatibilan sa svim naponima u ovom rasponu.
Ako će se proizvod koristiti u Ujedinjenom Kraljevstvu, uređaj s oznakom 240VAC je idealan, ali proizvodi od 240VAC ili 230VAC mogu se koristiti s pouzdanjem.
Ako će se proizvod koristiti u kontinentalnoj Europi ili Republici Irskoj, uređaj s oznakom 220VAC je idealan, ali proizvodi od 220VAC ili 230VAC mogu se koristiti s pouzdanjem.