{}

GYIK keresése

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}

Egy az Acti9 iEM315X vagy iEM325X családba tartozó fogyasztásmérő által mért adatokat hogyan lenne lehetséges számítógépre kimenteni és tárolni?

Az iEM315x és iEM325x termékcsalád Modbus RS485 kommunikációra képes , ezen keresztül tudják továbbítani a szükséges mérési adatokat, viszont nem rendelkeznek saját memóriával, ezért szükséges egy mérési adatok mentésére, tárolására, megjelenítésére képes kiegészítő készülék. Ilyen készülék az Com’x 510.

Az energiaszerver már önmagában ellátja a szükséges gateway funkciókat, tehát Modbus RS485, Ethernet valamint analóg jelek fogadására is alkalmas, így szükségtelen további átjáró alkalmazása.

A Com’x 510 készülék rendelkezik önálló memóriával valamint a memória kapacitás SD kártya behelyezésével bővíthető. (max 4GB). A maximális SD kártya alkalmazásánál a fogyasztási adatok 15 perces intervallummal történő tárolása 30 készülék esetében 2 évig biztosított (amennyiben több adat tárolása vagy sűrűbb mintavételezés szükséges a tárolási idő változhat). Továbbá az eszköz beépített weboldalának köszönhetően a mért adatok elemzésére is megjelenítést biztosít. Amennyiben biztonsági mentést kívánunk az adatokról készíteni, ez esetben előre definiált időközönként CSV fájlformátumban automatikus adatexportot valósíthatunk meg. A készüléket 30 eszköz alkalmazásáig javasoljuk. Nagyobb rendszer esetén már Power Monitoring Expert alkalmazása javasolt.

A Com'x 510 készülék a jövőben kiváltásra kerül, a kiváltó a PAS800 készülék.

Hasznos volt az információ?