Mi a különbség a PNP és az NPN között a 3 vezetékes érzékelő csatlakozása esetében?
A szilárdtest kifejezés az érzékelőben alkalmazott alkatrészek típusára utal. Az érzékelő kimenetének kapcsolására testérzékelés esetén félvezető elektronikus alkatrészek, például tranzisztorok használatosak.
A 3 vezetékes érzékelőknek két típusa áll rendelkezésre: PNP és NPN. A különbség a belső áramkör kialakításának és a használt tranzisztorok típusának az eredménye. A két eset egyszerű magyarázatát lásd a mellékelt dokumentumban.
Fontos megjegyezni, hogy a PNP-nek és az NPN-nek semmi köze ahhoz, hogy az érzékelő rendesen nyitott (N/O) vagy rendesen zárt (N/C), azaz a PNP-érzékelő lehet N/O vagy N/C, ahogy az NPN lehet N/O vagy N/C.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a GYIK témája kifejezetten az érzékelők PNP/NPN kimeneteinek huzalozásával kapcsolatos, nem pedig a tranzisztortechnológia részletes megértésével. A könnyebb érthetőség kedvéért azonban lásd a mellékelt oldalt, amely a Gyakorlati szempontokról szóló könyvünkből származik, és (röviden) a tranzisztor terminológiáját és áramköri diagramjait mutatja be. A PNP és NPN tranzisztorokkal kapcsolatos további oktatási anyagok számos forrásból az interneten találhatók.
Miért két típus?
A PNP érzékelő kiválasztása az NPN érzékelővel szemben annak az áramkörnek a jellegétől függ, amelyben a készüléket használni fogják. Hagyományos relé típusú vezérlőáramkörben történő használat esetén általában lehetséges a PNP vagy az NPN típusú érzékelő használata az alábbiak szerint. A PNP érzékelőket általában gyakrabban használják.
Huzalozás
hagyományos relé típusú vezérlőáramkör;
Programozható logikai vezérlővel (PLC) használja.
A PLC-vel használandó érzékelő kiválasztásakor nagyon fontos, hogy az érzékelő megfeleljen a használandó PLC bemeneti kártya típusának.
Kétféle bemeneti kártya létezik, azok, amelyek "elsüllyesztik" az áramot (más néven pozitív logika) és azok, amelyek "forrásként" az áramot (más néven negatív logika). Érdemes megemlíteni, hogy bár a süllyedés / forrás és a pozitív / negatív logika kifejezések jól ismertek egyes iparágakban, nem mindig használatosak. Ezért fontos a PLC kártyával használandó érzékelő típusának meghatározása a PLC gyártójának dokumentációja és/vagy huzalozási rajzai alapján.
Európában a leggyakoribb a "süllyedő" típusú bemenet, ezeket a PNP érzékelővel fogják használni, az alábbiak szerint. Manapság ritkábban fordulnak elő olyan bemeneti kártyák, amelyek "forrásként" szolgálnak, ezek népszerűek voltak Ázsiában, és a helyes működéshez NPN típusú érzékelőt igényelnek. Számos modern PLC bemeneti kártya konfigurálható és huzalozható "süllyesztőként" vagy "forrásként", bár általában szükség van egy adott bemeneti kártya összes bemeneti adatának konfigurálására.
MEGJEGYZÉS: az alábbi ábrán a pontozott vonal opcionális, és a hardvertől/telepítéstől függően szükség lehet rá. A legfontosabb vezetékek, hogy vegye figyelembe tömör piros, fekete és kék vezetékek.
Közzététel célja: Schneider Electric Hungary