Márkánk

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Is your factory future-ready?

This is how data and people can work together to drive unimagined value in the factory of the future.
Download the white paper Megnyitás új ablakban

A levegő- és acélminőség biztosítása

Az Ethernet-kapcsolatú Modicon M580 vezérlőt is magában foglaló EcoStruxure™ Plant architektúra bevezetésével az ArcelorMittal sikeresen csökkentette a porszennyezés szintjét dunkirki üzemében és a régióban.

Ismerje meg az EcoStruxure rendszert

Tudja meg, hogyan érhet el üzleti sikereket az EcoStruxure segítségével: Innováció minden szinten.
Tudjon meg még többet

A kihívás

• Az acélműveknek az év minden napján 24 órán át kell üzemelniük, ami óriási terhet ró a létesítményre, és a környék levegőjének porterhelését is jelentősen növeli. Minden leállítás láncreakciót eredményez. Ha az áramlás megszakad, a kemencék azonnal lehűlnek, és 1-2 napig is eltarthat, amíg visszaállnak a megfelelő olvasztási hőmérsékletre.

• A helyszínen keletkező por és a dunkirki régiót érintő porkibocsátás csökkentésére vonatkozó európai jogszabályok betartása.

A megoldás

A portalanítási folyamat javítása az acél jobb minősége, a folyamatok megbízhatósága és a munkakörülmények érdekében az EcoStruxure™ Plant segítségével

Alkalmazások, elemzések és szolgáltatások: Modernizálási szolgáltatások
Peremhálózat-vezérlés: Modicon M580 automatizálási rendszer

• A Schneider Electric számára a 20 éves együttműködés és az acéliparban szerzett tapasztalat segített a megfelelő megoldásokat biztosítani a megfelelő környezetben.

• Az EcoStruxure Plant architektúra fejlett csatlakoztathatóságot biztosít, aminek révén a teljes folyamat hatékonyabban szabályozható az üzemtől kezdve az igazgatási irodákig.

• A Modicon M580 CCoF (Change Configuration on the Fly – konfiguráció módosítása üzem közben) funkciója lehetővé teszi a karbantartó és a mérnöki csapatok számára az automatizálásvezérlő rendszer módosítását a folyamat leállítása nélkül.

• Az Ethernet kapcsolat rugalmasabbá, valamint egyszerűben telepíthetővé és távvezérelhetővé teszi az M580-at.

Az eredmények

• Az ArcelorMittal dunkirki erőműve nagyobb rugalmasságot ért el a műveletei terén. A dolgozók mostantól bármilyen karbantartási munkát és módosítást elvégezhetnek anélkül, hogy a termelést lassítani kellene vagy le kellene állítani.

• A porszint mért értékeinek valós idejű frissítésével a karbantartó személyzet átlátja a létesítmény teljes állapotát, és könnyen eldöntheti, mikor és hol kell beavatkozniuk. Ennek következtében az acél minősége állandó, a helyszíni munkafeltételek pedig javultak.

• A Schneider Electric IoT-kompatibilis megoldásainak köszönhetően a dunkirki acélműben garantált a gyártás folyamatossága és nőtt az általános termelékenység, így erős és megbízható acélt biztosít a hét minden napján, ma és holnap is.

Philippe Loridan, karbantartási mérnök, ArcelorMittal Dunkirk

Ügyfélajánlás
„Úgy vélem, jövőbeli projektjeink is nagy mértékben támaszkodni fognak a Modicon M580-ra.”
Olvassa el a történetet

Ismerje meg kínálatunkat

További részletek

Fémipari megoldások

EcoStruxure Plant Profit Engine

Alapértelmezett alternatív szöveg

Tudjon meg többet az acélgyártók megoldásairól

Alapértelmezett alternatív szöveg

Növelje termelékenységét és teljesítményét

Segítségre van szüksége?

Kezdje itt!

Találja meg a választ kérdéseire. Böngésszen ajánlataink között vagy keresse szakértőinket.

Kapcsolatfelvétel

Keresse vevőszolgálati kollégáinkat: részletes információk, műszaki tanácsadás, panaszok kezelése…

Hol vehetem meg?

Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.

 Megnyitás új ablakban

GYIK

Találja meg a válaszokat, keressen téma szerint.

 Megnyitás új ablakban

Ajánlatkérés

Indítsa el ajánlatkérését online, szakértőnk hamarosan felkeresi.

Chat

Kérdése van, vagy segítségre van szüksége? Készséggel állunk rendelkezésére!