{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
AP5610, AP5615, and AP5616 KVM Switch LDAP Implementation Example

Issue

I need help setting up LDAP with my AP5610, AP5615, and AP5616 KVM Switch.


Product Line


  • KVM Switches
    • AP5610
    • AP5615
    • AP5616
Environment

  • All firmware versions
  • LDAP or LDAPS configured in your environment

Cause

This article is provided as an example LDAP set up.


Resolution

Refer to the PDF attachment in this knowledge base.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
AP56XX_LDAP_Overview.pdf [414.41 KB]