{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
The Matrix-UPS battery communication cable has been misplaced, what can I do?

Issue

Replacement battery communication cable for Matrix battery pack is needed.


Product Line

Matrix-UPS


Environment

All serial numbers


Cause

The cable is damaged or has been misplaced.


Resolution

The cable that provides battery communication is a standard RJ9 2 line 4 wire head set cable.  This is available at any phone accessory supplier.


שניידר אלקטריק ישראל