המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can Modbus RTU be transmitted over a modem connection?

Answer: No, since Modbus RTU is sensitive to inconsistent time delays between characters. A suggested workaround is converting the communications to Modbus ASCII for the modem part of the communications connection. See the attached document for more details.
1185.ppt

Originally article#1185