המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Which firmware version of ILA2E and ILA2E supports the synchronous operation mode for using in TwinCAT-NC?

Goals and Symptoms

Which firmware version of ILA2E and ILA2E supports the synchronous operation mode for using in TwinCAT-NC?

Causes and Fixes

ILA2E and ILE2E supports the synchronous operation mode from firmware version >=V1.015 (>=RS01).
If the device identification plate shows a lower version, the synchronous operation mode are not supported and cannot be updated !!!

שניידר אלקטריק ישראל

זקוק לעזרה?

  • בורר מוצרים

    חפשו ברשת מפיצים מאומתים עם יותר מ-15,000 נקודות מכירה ברחבי העולם.

  • קבלת הצעת מחיר

    התחילו את בקשת הקניה בצורה מקוונת ונציג מכירות ייצור עמכם קשר.

  • היכן לקנות?

    אתר בקלות את מפיץ Schneider Electric הקרוב ביותר אליך.

  • מרכז העזרה

    חפשו משאבי תמיכה לכל הצרכים שלכם במקום אחד.