המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
It's possible to Know the percent of tollerance of input (AIC) 0-20 / 4-20 mA (+/- = ?)

Goals and Symptoms

It's possible to Know the percent of tollerance of input (AIC) 0-20 / 4-20 mA (+/- = ?)

Facts and Changes

Percent tollerance ATV18(AIc)

Causes and Fixes

The accuracy +/- 5%.


Legacy KB System (APS) Data: RESL157496 V1.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Altivar 18