{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is maximum inrush current for the Enercept Meter?

Issue
Maximum inrush current for the Enercept Meter

Product Line
Enercept Meter

Environment
Technical Specifications

Resolution
The maximum inrush current is eight times the CT rating
Example: A 200 amp Enercept Meter would have a 1600 amp inrush rating

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: