{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can the Energy Meter be mounted more than 20 feet from the CTs?

Product line
Energy Meters (EMB and EME series)

Environment
Energy Meter Installation

Resolution
The energy meters have been tested and verified functionality with the CTs mounted up to a maximum distance of 300 feet from the meter using 18 AWG twisted leads with 600V insulation (UL 1015 or equivalent).

שניידר אלקטריק ישראל