{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What does AMPS OVER represent on the display of an Energy Meter?

Issue
AMPS OVER displayed on Energy Meter

Product Line
EMBxxxx, EMExxxx, EMHxxxx

Environment
Front panel display

Resolution
If the measured current is greater than 110% of the rated CT range, the display will show AMPS OVER and indicate the specific phase(s).

שניידר אלקטריק ישראל