{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the Rx timeout setting of ION 73xx meters?

Issue
How long is the Rx timeout settings on the ION73XX meters

Product Line
ION7300

Environment
Product Specifications

Resolution
Rx timeout setting is not available in the communication module of ION 7330. It is hard-coded in firmware to 2 seconds by default.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: