המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
2 phase 5 Wire Wiring Configuration

Goals and Symptoms

How to wire a 2 phase 5 wire system, on an ION 7600 Series meter

Causes and Fixes


Va1a2= 240V
Vb1b2=240V
Va1b1= 170V
Va1b2=170V
Va2b1= 170V
Va2b2=170V

Wiring and Configuration

- Use 2 PTs and 2 CTs

- VOLTS MODE = 4W-Wye

Leave V3 unconnected


________________________________________
Original article#
Date Created: July 12, 2010
Last Revised: July 20, 2010
Public
Original Author: SN
All content © 1992-2010 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL202963 V1.0, Originally authored by LaAd on 07/21/2010, Last Edited by LaAd on 07/21/2010
Related ranges: ION7500/ION7600