{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can we do Canbus on the ATV312 drives?
Issue:
Is the ATV312 compatible with CanBus communication protocol

Product Line:
ATV312

Environment:
All

Cause:
Application requirement

Resolution:
There is no option for Canbus  with the ATV312 series.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: