המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Where can I find the terminal block drawing for the BMXAMI0810 that does not have a line through it
Issue
Where can I find the terminal block drawing for the BMXAMO0410  that does not have a line through it.

Product Line
x80 Modules

Environment
BMXAMI0810

Resolution
The revised drawing is attached.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
BMXAMI0810_blocklabel_2DCAD_Printable.zip [2.01 MB]