{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can the ATV212 drive be mounted inside a Nema 3R enclosure?
Issue:
Mounting an ATV212 drive in a Nema 3R enclosure.

Product Line:
ATV212

Environment:
All serial numbers for ATV212

Cause:
N/A

Resolution:
Yes.  The drive comes as an IP20 open style unit and can be mounted in any customized enclosure.
Please reference the attached installation manual for dimensions, weight, mounting tips, air flow, heat dissipation and more

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Install S1A53832_03 ATV212.pdf [5.67 MB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: