{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What type of material is used for Flite construction?
Flite is constructed using high grade Industrial components as detailed below
  1. Enclosure (part in grey color) : PEHD or High Density Polyethylene is used in the manufacturing of the Flite Enclosure
  2. Transparent  glass part : LEXAN
  3. Attachement Claws : Polyamide for the clip and an Elastomer for the brake block.

שניידר אלקטריק ישראל