המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the bending Radius for the ConneXium TCSECN300R2 Ethernet Cable?
ConneXium:
The Minimum Bending Radius for the ConneXium 2 pair 24 AWG Ethernet Cable Part# TCSECN300R2 is 0.28" (7.11mm)